结果:找到"单片机 ios app android apk 安卓 苹果",相关内容1000条
  • 30岁,今天决定成立自己的电子开发公司
  • 93年的,30岁了,决定自己做老板,在湖北荆州。目前公司20人左右,可以承接,结构+电路+嵌入式程序+安卓软件+桌面软件+小程序相关产品开发。有需求的老板联系我。邮箱979954025@qq.com
  • 所属专栏: 项目外包 标签: PCB C语言 JAVA 小程序 发帖人:拳头电子设计公司 发帖时间:2023-04-07 22:10:00
  • PMX65(电源管理)QET7100(包络追踪器)PM-K65(时钟发生器)苹果14pro max...
  • 近期,iFixit对苹果最新iPhone14的拆解终于完成了,认为这次iPhone14最值得点赞的不是更强的处理器,也不是卫星SOS功能和更大的摄像头,而是完全重新设计的内部结构——显示面板和后盖都可直接拿下。iFixit认为这很重要,也是很长一段时间以来iPhone最重大的设计变化。不过,iPhone14Pro和ProMax机型仍然采用旧架构,需要从显示面板打开。但同时,iFixit也指出,iPhone14功能和外观变化非常轻微。iFixit指出,重新设计整机结构并不是一件小事。为了打造支持该结构新金属中框,需要重新设计整个内部,以及重新考虑射频天线位置并将其防护周界有效加倍。换句话说,这...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 14pro 发帖人:szmjd 发帖时间:2022-10-31 10:54:00
  • 支持HDMI-IN接口的安卓工控主板有哪些?
  • 什么是HDMI-IN接口?HDMI-IN接口即高清多媒体接口输入,它是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。目前支持HDMI-IN接口的设备有商显机、电视机、游乐机、投影仪、视频会议、一体机等等。随着各方面的需求,很多设备都具备了HDMI-IN接口。比如,2路以上的HDMI-IN接口录播一体机,支持全双工操作,本地接上鼠标或者触控显示屏、导播台操作本机导播、直播画面等,也可以通过PCIE菜单操作可视化界面。还有,一些安卓平板电脑来说,只需为其加入HDMIin视频输入的硬件功能,就可以将安卓平板和便携屏幕实现完美的融合!现在双赞工控来分享支持HDMI-IN接口的安卓工...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-09-01 15:48:00
  • 安卓主板RK3288RK3128RK3399有哪些特点?
  • 现在很多人对双赞安卓主板不陌生了,应用在很多行业上。但是安卓主板也有很多类型,不同产品的需求不同,就要从CPU芯片,接口,外型尺寸等这些方面来选择相应符合需求的。性能在CPU上决定的,很多人选择CPU也是很讲究的。行内的人应该都听说过RK3288主板,RK3128主板,RK3399主板,那么它们有哪些特点呢?双赞工控来分析一下。一、RK3288主板瑞芯微RK3288芯片采用的是四核32位ARMCoretex-A17内核架构,28nm工艺设计,运行主频为1.8GHz;CPU为ARMMali-T764GPU,支持TE、ASTC、AFBC内存压缩技术;视频能力方面,支持4K×2K视频,H.264/...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-08-30 16:58:00
  • 推荐\\ARMRK3399平台应用
  • 新零售的常用设备,需要具有多种支付系统、库存预警回报系统、恒温冷藏保鲜系统、语音导购系统、视频广告系统、精确的计量系统、设备安全监控和远程管理等系统,客户能够滑动选购屏,浏览选择鲜米种类,选择支付方式进行支付,支付成功后取货口拿袋子套入出米口,并点击出米按钮,接受完毕后将米取出,出货完成,要求出米快,操作要简单,交易要方便,不受时间和地点的限制,为满足以上的客户需求,主控必须要有极佳的计算和图像处理能力,要能够为购买客户提供流畅和高效的购物体验,所以瑞迅的方案采用RockChipARMRK3399,双核Cortex-A72+四核Cortex-A53架构,64位CPU,最高主频2.0GHz,不...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 工控 ARM RK3399 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-07-01 13:40:00
  • 智能LED控制器一站式解决方案,含主IC,PCBA,APP(IOS),APK(android)全套...
  • 智能LED控制器一站式解决方案,含主IC,PCBA,APP,APK全套,也可分开购买定制单件,例可只要IOS软件APP,或安卓软件APK,或单片机IC,微信号:yymlyc,图片中的联系方式也可以,联系时请注明来自:立创商城,谢谢!此款12路控制器多种模式可自由组合!
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 智能 LED控制器 APP APK IOS Android 物联网 发帖人:Cyril2002 发帖时间:2018-11-15 11:20:00
  • 寻安卓APP马甲苹果马甲上架
  • 高报酬寻安卓APP马甲iOS马甲上架,您有技术,我有钱彩票马甲包上架!我们不做预付款,过一个给一个的钱!可以接受的看下面↓做个原生或混合壳的APP,需要有强更和推送功能(用极光)。做这个APP主要是为了苹果审核用的,你审核过后我会调用我自己的东西,你做的东西就是审核用的。或者你不用原生也可以,我给你个wap网址你来封装,只要能审核通过就可以LOGO、产品名称、应用描述、关键词、介绍图、开发者账号、极光账号,软著,我们都会提供联系扌口扌口:992875809
  • 所属专栏: 人才需求 标签: ios 马甲包上架 app开发 发帖人:sfafas 发帖时间:2017-12-01 10:30:00
  • 招ios和安卓APP马甲封装上架外包人员
  • 招ios和安卓APP马甲封装上架外包人员具体要求:1、APP成品要求项目框架完整,可上架发布至ios或者Android的百度助手,华为,小米及360助手及其他应用市场。2、壳子类型范围广泛:可以是各种常见论坛彩票娱乐游戏资讯攻略等APP类型(APP名称需按我们提供的名称,内容尽量要相关,类型不限)3、需要开发一个URL接口及简易后台作为所有app通用管理后台,后台开发费用可以另算(细节详聊)4、引导图:放在你app里面的图片,用户下载app后第一次打开的时候展示,一张即可。5、介绍图:介绍图就是用户搜索app的时候展示的图片,根据你自己做的app截图,四张,然后套上漂亮的模板就行了。6、我们...
  • 所属专栏: 项目外包 标签: Android ios 发帖人:ios888 发帖时间:2017-11-23 22:18:00
  • 招ios和安卓APP马甲封装上架技术人员
  • 具体要求:1、APP成品要求项目框架完整,可上架发布至ios+Android,百度助手,华为,小米及360助手及其他应用市场(需全部提交,其中之一有发布通过即可)2、壳子类型范围广泛:可以是各种常见论坛彩票/娱乐/游戏/资讯/攻略等APP类型(APP名称需按我们提供的名称,内容尽量要相关,类型不限)3、需要开发一个URL接口及简易后台作为所有app通用管理后台,后台开发费用可以另算(细节详聊)4、引导图:放在你app里面的图片,用户下载app后第一次打开的时候展示,一张即可。5、介绍图:介绍图就是用户搜索app的时候展示的图片,根据你自己做的app截图,四张,然后套上漂亮的模板就行了。6、我...
  • 所属专栏: 项目外包 标签: ios开发 android开发 发帖人:ios888 发帖时间:2017-11-22 15:21:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: